NXPチームの皆様、こんにちは。
私たちのデザインでは、TJA1445A CAN IC を使用しています。Vbat への供給についてご確認ください。データシートでは、Vbat の範囲は 4.75V ~ 40V、VCC は 4.25V ~ 4.75V です。Vbat と VCC に同じ 5V をCAN使用できますか?
こんにちは、トーマス。
ご説明ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
スネハル
こんにちは、スネハルさん
注記には、 「低電力モードで VCC がオフになることが予想される場合、適切な CAN バイアス生成のために VBAT は 5.5 V より高くなければなりません」と記載されています。つまり、デバイスは VCC がオフのときに VBAT がアクティブのままであると想定しているSO、両方が同じ 5V レールに接続されている場合は、その柔軟性が失われます。低電力モード (スリープ/スタンバイ) が必要な場合は、VBAT を VCC から分離しておく必要があります。低電力モードが重要でない場合は、一般的な 5V 電源を使用しても問題ありません。
はい、VBAT の範囲は 4.75V ~ 40V SO、24V は仕様範囲内です。データシートの表 1 に示すように、VBAT から引き出される電流は非常に低いです。24 V でも電流はマイクロアンペアの範囲に留まるSO、電力消費はごくわずかです。主な電流消費は VCC (CAN トランスミッター) から発生し、モードに応じて 6~60 mA になります。SO、適切なフィルタリングと過渡保護を確保すること以外に、24V での VBAT に大きな制限はありません。
BRs、トーマス
chothesnehal_0-1762333716376.png
VCC と VBAT に 5V を供給している場合、5V をオフにすることはできないのでしょうか?この画像に記載されているとおりです。もう 1 つ質問があります: Vbat 24V を供給すると動作しますか?電流消費の観点から何か制限はありますか?
こんにちは、スネハルさん
データシートに基づく:
- VBAT(バッテリー電源):4.75V~40V
- VCC(CANトランスミッター電源): 4.5V~5.5V
- VBAT低電圧検出: 4.25V~4.75V
- VCC低電圧検出: 4.0V~4.5V
SOはい、次の条件を満たす場合、VBAT と VCC の両方に同じ 5V 電源を使用CANます。
- 5V 電源は安定しており、最小 VBAT 要件 (> 4.75V) を満たしています。
- 共通電源の使用を示すには、システム構成レジスタで VBATVCC = 1 を設定します。
- レギュレータが VBAT と VCC の両方の負荷の電流をCAN処理することを確認します。
BRs、トーマス