2198363_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2198363_ja-JP

2198363_ja-JP

S32K144EVBのSPIの問題

こんにちは、チームの皆さん

NFCリーダ ST25R3916B スレーブ デバイスを S32K144EVB とインターフェースしました。SPI通信が正常に機能していることを確認するために、ST25R3916BスレーブICのチップIDを読み取ろうとしています。ただし、MISO 行では有効なデータではなく、常に 0xFF が読み取られます。

この問題の解決を手伝っていただけますか?

ST25R3916B スレーブ データシートによると、読み取り波形は次のようになります。

Anilpatil_SasvaAuto_0-1762263860772.png

マスターは以下のように読んでいます

Anilpatil_SasvaAuto_1-1762263874895.png

何が悪かったのか教えてください。

SPI 読み取りおよび書き込みプロセスには、NXP ホスト ライブラリ API を使用しています。SPI通信にはS32SDK_S32K1XX_RTM_4.0.2 SDKを使用しました

Re: SPI issue in S32K144EVB

こんにちは@Anilpatil_SasvaAuto

マスターの問題を排除するには、MOSI と MISO がハードウェア ループバックでコネクテッドされた簡単なプロジェクトを作成してください。ダミーデータ配列を送信し、送信されたデータが正しく受信されることを確認します。

問題が解決しない場合は、プロジェクトを共有していただき、私の側でテストしてください。

マスターの送信と受信が正しく機能している場合は、デバイスとの通信に関する詳細なサポートについては、ST25R3916B プロバイダーに問い合わせることをお勧めします。


BR、ヴェインB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 10:17 PM
更新者: