2197997_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2197997_ja-JP

2197997_ja-JP

S32K342 HSE

拝啓:

当社はサードパーティプログラマーメーカーです。

S32K342 プログラミング フローが完了しました。

HSE ファイルのプログラミングが正常に完了したら、再度電源を入れ、5 秒待ってから 4039_C028h (ビット 0) を読み取って、HSE が成功したかどうかを確認します。


しかし、0x000001C0 (ビット 0 が 0、HSE 失敗) が読み出されました。

HSE が成功したかどうかを確認するために、他にどのようなレジスターをCANますか?

よろしくお願いします。

Re: S32K342 HSE

新品のデバイスにインストールしましたか、それとも以前に FW をインストールしようとしたことが既にありましたか?
以下の情報をご提供いただけますでしょうか?
SBAFバージョン:
HSE FW バージョン:
MU レジスタ、FSR、GSR など:
HSE GPR3:
「HSE_STATUS_INIT_OK」が「1」に設定されて待機していますか?

AB SWAP の CASE、複数回のリセットが必要になる場合があります。

最近、次のThreadでインストール手順について議論しました。

https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K3-HSE-インストール-FULL-MEMとAB-SWAP間の相違点/mp/2190106/emcs_t/S2h8ZW1ha...

お役に立てれば幸いです

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:30 PM
Updated by: