2197987_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2197987_ja-JP

2197987_ja-JP

MIMXRT1176 EVKBのメモリマップのリクエスト

こんにちは、

現在、 MIMXRT1176 EVKBボードを使用したプロジェクトに取り組んでおり、このデバイスの詳細なメモリ マップを取得したいと考えています。
以下の点についてドキュメントまたはガイダンスを提供していただけますか?

  • 完全なメモリレイアウト (ITCM、DTCM、OCRAM、外部フラッシュ、SDRAM など)

  • 各メモリ領域のアドレス範囲

  • CM7コアとCM4コアのメモリマッピングの違い

この情報があれば、MCUXpresso IDEs でリンカー ファイルとメモリ セクションを適切に構成するのに役立ちます。

どうぞよろしくお願いいたします!

よろしくお願いします、
バット氏に会う

Re: Request for Memory Map of MIMXRT1176 EVKB

こんにちは@meetbhatt2113さん

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

ご質問に対して、役立つアプリケーションノートをいくつかお勧めしますので、ご確認ください。

1: https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN12077.pdf

mayliu1_0-1762238585294.png

2: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13264.pdf

これらは、CM7 および CM4 コアからアクセス可能な共有メモリについて説明します。

3: IMXRT1170RM および IMXRT1170 のデータシートもCAN参照できます。

お役に立てれば幸いです。
まだ質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。

よろしくお願いします
メイリュー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:30 PM
更新者: