我使用的不是 FRDM-MCXW71 板,而是带有全新 MCU 的自制板。
进入 ISP 模式并使用该命令后,获得的串行端口属性相同,但上传固件不成功。可能是 SB 文件出了问题。
NBU20251031.png
我可以问一下开发板上是否有预烧过的文件吗?或如何创建自定义 SB 文件?
在哪里可以找到所需的 certBlock 证书和签名者映像文件,能否提供详细的方法或文件?
根据提供的信息进行操作:
3.在菜单栏中选择工具> SB 编辑器
4。填充 “属性” 税务摊销收益或从 “版本” 税务摊销收益上创建的 SB 文件中导入设置
屏幕截图 2025-10-31 135735.png
从哪里可以获取 nbu_firmware.xip 和 certBlock 文件?实现蓝牙和 ZigBee 等无线通信功能。
目前使用的是恩智浦的密钥。屏幕截图 2025-11-03 095916.png
你好,@沈先生
您解决这个问题了吗?
我看到您在另一篇文章中提到您已经可以更新 NBU 固件了:
如果这个问题已经解决,您是否介意在此分享您的解决方案,并将其标记为解决方案?这样,我们的其他客户就可以推荐它。
感谢您为我们的社区做出的贡献!
顺祝商祺!
Christine。
您好!将 NBU 固件复制到工作区的source_images\ nbu_firmware.xip。这是哪个 NBU 固件?屏幕截图 2025-11-01 224636.png
屏幕截图 2025-11-01 224848.png
你好@沈先生
开发板固件与 MCUXpresso SDK 一起分发,您可以使用使用在开发板上烧录的密钥签名的版本,也可以创建使用自定义密钥签名的 SB 文件。文件中介绍了这一过程: