ツールチェーンをダウンロードする場所を見つけました。私が欲しいのは次のもののようです:
しかし、それは.binであると書かれていますしかし、「bash file.bin」または「chmod +x file.bin」で実行すると、./file.bin"以下のエラーが発生します。
なぜ Java が混在するのでしょうか?これらのツールの tarball バージョンはありますか。GCC ツール用の tarball はありますが、これは NXP に適合したコンパイラ (RTD をビルドするために必要なもの) ではないと思います。
インストールの準備
インストーラー アーカイブからインストール リソースを抽出しています...
このシステムの環境に合わせてインストーラーを構成しています...
PATH から Java 仮想マシンが見つかりません
環境変数。VMをインストールする必要があります
このプログラムを実行しています。