2196132_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2196132_ja-JP

2196132_ja-JP

CAN インターフェースを介して初期ブートローダをロードしますか?

初期ブートローダ ファイルを新しい MCU の CAN インターフェース経由でロードして、JTAG コネクタの必要性を排除することはできますか?

Re: Load initial bootloader thought CAN interface?

こんにちは@klv222

質問をより詳しく説明してください。どのチップのことを指していますか?どのブートローダーファイルですか?

よろしくお願いします。


BR

アリス


Re: Load initial bootloader thought CAN interface?

はい、一部の MCU ファミリでは、新しい MCU の CAN インターフェースを介して初期ブートローダをロードすることが可能であり、JTAG コネクタが不要になる可能性がありますが、これは MCU の組み込み機能に完全に依存します。最近のマイクロコントローラの多くは、CAN、UART、USB、SPI などのインターフェースを介した通信をサポートする ROM 常駐ブートローダを搭載して工場から出荷されます。このファクトリー ブートローダで CAN がサポートされている場合、正しいブート モード ピンまたは構成が設定されていれば、最初の電源投入時に CAN バス経由で MCU を直接プログラムできます。ただし、MCU に CAN 対応 ROM ブートローダが含まれていない場合は、初期ブートローダをインストールするために少なくとも 1 回は JTAG または SWD が必要になります。さらに、JTAG は、通常の製造プログラミングには必要ない場合でも、低レベルのデバッグ、誤った構成からの回復、デバイスのアンブリックには役立ちます。ヘルスケアを変える

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-03-2026 03:28 AM
Updated by: