你们好
我需要将这个 SPI 可编程 10 A H 桥用于我的一个项目。我阅读了数据表,明白如何通过物理输入控制速度和方向,但我对SPI非常有信心,我读到VIN1和VIN2在IN1和IN2上是相等的,但我不明白如何使用 SPI发送PWM值。
希望有人能帮助我
谢谢
塞尔吉奥
非常感谢
塞尔吉奥
是的,你说得对!
您好!
感谢您的替换,如果我现在才回答,很抱歉,因为我不在家。在 SPI 模式下,我决定电机以哪种方式转动,然后在引脚上发送 PWM 信号,比如我决定电机以 CW 方式转动,在 SPI 模式下,我将 VIN2 设置为一个引脚,然后在 ING1 上发送 PWM 信号,对吗? 因为数据手册上说得不太清楚。
谢谢
通过SPI接口,微控制器可以对设备进行数字配置和控制。可通过 SPI 设置的一些关键参数包括
但 SPI 并不用于传输 PWM 信号。
PWM 信号必须由微控制器生成,并物理连接到设备的输入引脚之一。SPI 仅决定哪个输入引脚将用于 PWM 控制,但不携带 PWM 信号本身。
希望对您有所帮助!