みなさんこんにちは。MCUXpresso が提供するサンプル「sai_edma_tdm_playback_cm7」から始めて、SAI1 を使用して IMXRT1170-EVKB 上に TDM8 をセットアップしようとしています。この例に必要な AUD-EXP-42448 は使用していないため、J76 ピンにコネクテッドし、SAI_RX0 に何かを送信して SAI_TX0 に再送信することを目標としています。
SAI1 を使用して TDM 通信を正しく構成する方法を CAN?
TDM8 は、1 つのフレームで 8 つのオーディオ チャネルを送信することを意味します。各チャネルは通常、フレーム内のタイムスロットに対応します。
TDM が期待どおりに初期化されていることを確認するには、次の点を確認してください。
-TX はマスターとして、RX はスレーブとして設定されます。
- チャネル マスクでは 8 つのチャネルすべてが有効化されます。
- フレーム同期幅は合計フレーム サイズと一致します。
BR、
オマール