2195417_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2195417_ja-JP

2195417_ja-JP

Imx93 evk ONOFFボタンはスタンバイ機能にCAN使用できます。

こんにちは、imx93 evk の ONOFF ボタンは、短押しスタンバイと短押しウェイクアップ機能を再び CAN 実行しますか?どうやってそれを達成するのでしょうか?

xiang_1001_0-1761794552413.pngxiang_1001_0-1761794552413.png


Re: Imx93 evk ONOFF button can be used for standby function.

ああ、残念ですが、すでにお気づきですね。私の返答は無視してください。

Re: Imx93 evk ONOFF button can be used for standby function.

@xiang_1001はい、ON/OFF ボタンは GPIO ラインにルーティングされ、さらに PMIC 入力に送られ、ウェイクアップ ソースとして機能するように構成CANます。

デフォルトの BSP の一部として、ONOFF ボタンを短く押すことで、システムを CAN サスペンド状態から復帰させることができます。「 echo mem > /sys/power/state 」を実行してサスペンド状態にしてから、オン/オフ ボタンを 1 回だけ押して復帰させてみることCANます。


または、オン/オフボタンをシステムの「サスペンド」に設定する場合は、次の手順を実行する必要があります。

1. conf ファイルを編集します - /etc/systemd/logind.conf
HandlePowerKey変数を「suspend」に設定する

gaurav_sharma_0-1761804995958.pnggaurav_sharma_0-1761804995958.png

2. systemd-logindを再起動します。

systemctl で systemd-logind を再起動します。

この後、ONOFFボタンを短く押すことでimx93をサスペンド状態にすることができます。







回复: Imx93 evk ONOFF button can be used for standby function.この機能は、/etc /etc/systemd/logind.conf ファイルを変更することで実現されます。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 10:27 PM
Updated by: