私はs32ds rtd 4.0.0とs32k344を使用しています
ペイロード サイズを 8 に設定すると、can-fd を使用するための開発はすでに完了しています。
ただし、can-fd がサポートされているペイロードは 64 バイトです。
SO、ペイロードを 64 バイト、MB 数を 31 に設定すると、エラーが発生しました。
CAN-FD で 64 バイトのペイロードを使用する場合、MB 数をいくつに設定すればよいですか?
よろしくお願いします。
こんにちは、
64 バイトのペイロード設定のCASE、RAM ブロックは最大 7 MB を保持CAN。
FlexCAN 1 には 2 つの RAM ブロック (64 MB @8 バイトのペイロード) があるため、構成できる MB の数は最大 14 になります。
BR、ペトル