2195236_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2195236_zh-CN

2195236_zh-CN

FS26 VPRE、VBOS 故障

您好,


我们用 FS26 和 S32K344 为客户做了一个设计。一切正常,我们通过了电磁干扰测试。但现在在现场测试过程中,我们发现 FS26 PMIC 出现故障,导致 uC 无法继续工作。我们在24V系统中使用它,并有一个TVS二极管和一个理想二极管控制器来保护输入免受尖峰的影响。

在多个板上,我们看到VPRE稳压器出现故障,电压刚刚达到4,2V至4,7V之间,但必须为6V。此外,VBOS 的电压过低。在图片中,您可以看到VPRE降压变流器在24V的电压下启动,这看起来与良好的PMIC有很大不同,最后产生的电压约为4,2V。


我们原以为是输入电压的尖峰电压造成了损坏,但经过测量,似乎没有尖峰电压能通过保护电路。

也可能是VPRE电压过低,因为VBOS(4,1V)的内部LDO被破坏了,这是VBOS LDO缺陷造成的。

我们在VBOS 输出端有一个 1uF 的电容,它小于推荐尺寸 (4,7uF),但在一些参考设计中也使用 1uF。

我还将附上 PMIC 电路的一部分,也许我们在那里做错了什么。

您知道问题的原因是什么吗,或者您见过类似的问题吗?

我们还更换了一块板上的 PMIC,以确保错误来自 PMIC,之后系统可以正常启动。

感谢您的帮助!

Re: FS26 VPRE, VBOS malfunction

您好__markus__

日安

我对延误表示歉意。

您是在 24V 系统中使用 FS26,只安装了 TVS 保护装置,前面没有 DCDC,对吗? 如果回答为 "是",则不建议这样做,请参阅下面的 AN13850,24V 应用必须使用 DCDC,因为 FS26 是 12V SBC,其标称电压范围最大为 18V。

VBOS 正常输出电压为 5V,4.1V 太低。我想,VBOS 的外部应力过大。VBOS 需要 4.7uF VBOS 输出电容。

此外,你能检查一下板中使用的 boot_pre 电容吗?最好为 100nF。

RafaR_0-1762544509170.png


希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

祝你愉快,好运连连。

Re: FS26 VPRE, VBOS malfunction

您好__markus__

日安

我正在努力查找错误;一旦确定故障原因,我会尽快与您联系。

祝你愉快,好运连连。

Re: FS26 VPRE, VBOS malfunction

你好,拉法、


感谢您的反馈。我们正在进行重新设计,并正在PMIC前面实施降压变流器。

由于我们仍想在前端配置中使用升压变流器,是否有在输入端同时使用前端变流器和降压变流器的解决方案?

例如,通过使用二极管来保护降压变流器,或者确切的原因是什么,为什么这是不可能的?

我在 AN 中看到提示,必须在后端使用,但也许存在一种解决方案。


在 24V 系统中使用 PMIC 时,我们还需要注意什么?


感谢您的帮助,并致以最崇高的敬意、

马尔库斯

Re: FS26 VPRE, VBOS malfunction

为了澄清起见,我们希望将ECU用于12V和24V系统,这就是为什么12V前端升压变流器的冷启动功能仍可用的原因。我们没有足够的空间在 PMIC 前面使用降压-升压器,而且对布局的改动也很大。

此致,

马尔库斯

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-28-2026 03:21 AM
更新人: