2195221_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2195221_ja-JP

2195221_ja-JP

FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 0.9.0

リリース ノートに記載されているすべての手順に従って、DS3.5 環境に FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン 0.9.0 をインストールしました。


ただし、パッケージは SDK に表示されません。

私のセットアップの詳細は次のとおりです。

  • 対象ボード: S32K311

  • RTDバージョン: 3.0

  • FS23 SBC AUTOSAR R21-11 バージョン: 0.9.0

  • 開発スタジオバージョン: DS3.5

インストール パスを確認し、リリース ノートのすべての手順に従いましたが、SDKs にはまだ FS23 SBC コンポーネントがリストされません。

SDK で表示できるようにするための解決策またはアップデートを提案していただけますか?




Re: FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 0.9.0

こんにちは@raghunandanreddy

FS23 の IP コンポーネントは 0.9.0 パッケージでは利用できません。 代わりに FS23 1.0.0 + RTD 4.0.0 を使用することをお勧めします

1.0.0 パッケージでは、IP コンポーネントと MCAL コンポーネントの両方と、サンプル ルーチンが利用可能です。

Snag_1154c19.png

Snag_1155ca3.png

Snag_115704a.png

更新サイトの生成プロセス中にFS23 パッケージが FS26 を上書きするというバグもありましたが、これは後にバージョンS32K3xx_SBC_FS23_R21-11_1.0.0_DS_updatesite_D2402_updated_D250115.zip で修正されました。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:11 AM
Updated by: