2194802_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2194802_zh-CN

2194802_zh-CN

优化游戏监测刷新率的建议

我们如何通过简单地优化我们的监测的刷新率来使我们的游戏体验更流畅、更身临其境? 我最近一直在探索这个问题,并认为与 恩智浦社区 的所有人分享想法会很棒。

在设置 游戏监测 时 ,调整刷新率可以显著改善流畅和响应式游戏的感觉。确保显示器以支持的最大刷新率运行,启用自适应同步选项并匹配系统输出设置,可以消除屏幕撕裂和输入延迟。我发现,即使是微小的调整——例如使用高质量的电缆、保持驱动程序更新以及微调游戏中的帧数限制——也可以提供更加稳定和愉快 的体验。

我真心相信,优化刷新率不仅仅是为了竞技游戏玩家,它还能提升整体视觉质量,让每个人都感到舒适。这一步很简单,却能让游戏过程更加投入和愉快。

希望其他社区成员能告诉我们哪些设置或方法对您最有效。恩智浦社区是一个交流思想和相互学习的绝佳空间,我期待着您的积极建议和成功案例!


Re: Suggestions to Optimize Refresh Rate on a Gaming Monitor

你好,
,请介绍一下具体产品。

致敬,
Zhiming

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:21 PM
Updated by: