NXPチームの皆様、こんにちは。
現在、 i.MX 8M Plusまたは同様の SoC を使用して、 EtherCAT Master 、 TSN 、 PROFINET Masterなどのインダストリアル イーサネット プロトコルの実装に取り組んでいます。i.MX 8M Plus プラットフォームでこれらのプロトコルをサポートする利用可能な設計リソース、リファレンス例、またはSDKsをリクエストします。
具体的には、次のようなものを探しています。
皆様のサポートを心よりお待ちしております。ありがとう!
よろしくお願いします、
ジャック・チャ
この質問に関して何か更新はありますか?私も同じデザインリソースを探しています。
こんにちは、
NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
インダストリアルプロトコルをサポートして、
HDG の場合、タイミング、スケジュール、トラフィック マネジメントは MAC 層で行われるため、通常の PHY で十分であり、影響はありません。
SW スタック、例、ドキュメントについては、i.MX 8M Plus EVK のRTEdge BSP を試してみることをお勧めします。Cortex-A および Cortex-M スタック用の EtherCAT が含まれており、TSN 機能は LF に含まれていますが RTE BSP で拡張されており、PROFINET は実装されていません。
ご辛抱いただきありがとうございます。
よろしくお願いします。