こんにちは、
i.MX RT1060 の低速直交エンコーダ測定を改善するためにタイマーを使用する方法を考えています。リファレンス・マニュアル (55.4.2 低速または高速の速度測定用のプリスケーラ) を見ると、タイマーを使用した低速測定がサポートされているはずだとわかります。しかし、これをどのように設定すればよいのか理解するのが難しいです。これが投稿されてからいくつか例がありますか?
そうでない場合、何をする必要があるか簡単に説明していただけますか?ENC には独自のタイマーがありますか、それとも別のタイマーを設定する必要がありますか?このようなタイマーを設定する手順は何ですか?
よろしくお願いします!
よろしくお願いいたします。
トル
こんにちは@Kan_Liさん
ありがとうございます。このCASEと同じタイトルのサポートCASEを作成しました。
よろしくお願いいたします。
トル
こんにちは@RegulaTorさん、
はい、そのようなデモはありますが、社内でのみ使用されているため、プライベートCASEを作成していただけますか?詳細については、 https://www.nxp.com/video/tutorial-for-nxp-support-case-portal:NCP -VIDEO を参照してください。
すてきな一日を、
カン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------