S32Z280-400EVB のデザインファイルは、594EVG 用のもののようです。
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/S32Z280-400EVB
Orcad X ビューアでデザインを開くと:
Gene1000_0-1761660962286.png
デザイン ビューには次の内容が表示されます。
Gene1000_1-1761661065220.png
回路図に示されている S32 デバイスは次のとおりです。
Gene1000_2-1761661108393.png
ここで、JF サフィックスは BGA400 ではなく BGA594 です (もちろん、回路図は BGA594 のピン配置と一致しています)。
Gene1000_3-1761661192786.png
PCB レイアウト ファイルも間違っているようです。
ありがとう@alejandro_e
400EVG 用に送信されたボード レイアウトは正しいようです。
こんにちは、 @Gene1000さん、
ファイルを送信しました。
よろしくお願いいたします。
こんにちは@alejandro_e 、
回路図は正しいように見えますが (BGA400 パッケージ デバイス)、ボード レイアウトが欠落しているようです (*.brd ファイルがありません)。
Gene1000_0-1761784542485.png
ありがとうございます
ダレル
こんにちは@Gene1000さん、
正しいファイルをプライベートメッセージで送信しました。
正しく開けるCANかどうか教えてください。
よろしくお願いします。
こんにちは@Gene1000さん、
ご指摘のとおり、ファイルは製品ページと一致しません。これを社内に報告し、最新のファイルを要求します。
ご指摘ありがとうございます。できるだけ早く最新情報をお知らせします。
こんにちは@alejandro_e 、
私にも送ってもらえますか?NXP Web サイトからダウンロードした zip ファイルには、400 ピンの回路図ではなく、594 ピンの回路図のみが含まれています。
当社は NXP との NDA を締結済みです。
ありがとうございました。
コディ
こんにちは@kodyw 、
リクエストに対するサポートチケットを作成できますか?
alejandro_e_0-1765557801549.png
トピックを追跡するには、私の名前とこの会話へのリンクを参照してください。
よろしくお願い申し上げます。