在 MPC5674F 中,当触发从 CFIFO0 到 EQADC 模块中的片上 cBuffer0 的第一次命令传输时,我们应该等待多长时间才能钳位 FISR0.EOQ 标志才能确认命令传输?是否有任何值可以用作超时的参考?
RM 还提到,EQADC 将等待 120 个 ADC 时钟周期后才发出第一条转换命令。在 FISR0.EOQ 标志设置后,会等待这段时间吗?这种延迟是否会影响 FISR0.RFCTRx 字段中有效条目的识别?
我认为这非常依赖于应用,因为这主要取决于 CFIFO 的优先级。
关注 RM、
26.7.4.3 CFIFO 共用优先级和指令传输
26.7.4.4 终止模式下的 CFIFO 优先级
26.7.4.5 硬件触发信号事件检测
如果 CBuffer 为空,且有新的 CFIFOx 命令,则几乎立即复制,从而在一个 ADC 周期内开始转换。另一方面,如果仍有比 CFIFOx 中实际低优先级命令(例如 CFIFO5)优先级更高的命令要推送到 CBuffer,则可能永远无法转换。
因此,你必须根据你的应用程序自己安装超时。