2193977_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2193977_ja-JP

2193977_ja-JP

QSPIフラッシュサイズMIMXRT1062

こんにちは、皆さん


i.MXRT1062を使った製品を開発しています。

128Mb を超えるサイズの QSPI フラッシュを使用できますか?EVKは128MBのQSPIフラッシュメモリを使用する

表3-1を見てみましょう。i.MX RT1060X プロセッサリファレンスマニュアルのシステムメモリマップ (CM7) によると、FlexSPI2/FlexSPI2 暗号文は最大 240MB、FlexSPI/FlexSPI 暗号文は最大 256MB を使用できるようです。

AndrewChoi_0-1761630401542.png

Q: i.MX RT1062 のブート デバイスとして NOR フラッシュを使用する場合、利用できる最大容量はどれくらいですか?


よろしくお願い申し上げます。

Re: QSPI Flash Size MIMXRT1062

@アンドリュー・チョイ

i.MX RT1060 のシステム メモリ マップに基づくと、あなたの観察は正しいです。FlexSPI インターフェースは、256 MB のアドレス指定可能な領域にマップされます。

  • Q1: 128Mb を超えるサイズの QSPI フラッシュを使用できますか?RT1060-EVK ボードにはどのサイズがありますか?
  • A: 128Mb (16 MB) を超える QSPI NOR フラッシュをCAN使用します。プロセッサのメモリマップは、プライマリFlexSPIインターフェース[2]に256MBのアドレス空間(0x6000_0000から0x6FFF_FFFF)を割り当てており、そのサイズまでのフラッシュデバイスを接続して直接アドレス指定することができます。MIMXRT1060-EVKBボードには、64Mビット(8MB)QSPI NORフラッシュ(部品番号IS25WP064AJBLE [1])が搭載されています。

  • Q2: i.MX RT1062 のブート デバイスとして NOR フラッシュを使用する場合、利用できる最大容量はどれくらいですか?
  • A: i.MX RT1062 でブート デバイスとして使用される単一の NOR フラッシュの最大容量は 256 MB です。この制限は、FlexSPI コントローラの 256 MB のアドレス指定可能な空間によって定義されます。内部ブート ROM は、このインターフェースにコネクテッドされたシリアル NOR フラッシュ デバイスからブートするように設計されており、フラッシュからの Execute-In-Place (XIP) をサポートします。

参考文献

[1] MIMXRT1060EVKBUM

[2] IMXRT1060RM

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:22 PM
更新者: