2193972_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2193972_ja-JP

2193972_ja-JP

S32k388 イーサキャット設定

こんにちは、エンジニアの皆さん。私は NXP と EtherCAT の初心者です。nxp で ethercat を使用した経験のある方はいらっしゃいますか。KSZ9131 で ethercat を使用するには、プロジェクトまたはピンをどのように構成すればよいでしょうか。

どうもありがとうございます

nxpETHERCAT.png

Re: S32k388 ethercat config

こんにちは@vinmotion

もう一度 EtherCAT を確認しましたが、 S32K388 には EtherCAT スレーブ コントローラ (ESC) が統合されていないにもかかわらず、 TSN/AVB をサポートする 2 つの GMAC インターフェースと、EtherCAT ソフトウェア スタックを実行するのに十分なプロセッシング能力が備わっています。

適切な統合とタイミング要件を確保するには、EtherCAT スタック プロバイダーに問い合わせてS32K388 と EtherCAT の互換性を確認してください。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re: S32k388 ethercat config

ありがとうございます。では、上記のデザインを s32k388 に使用して、EtherCAT マスターとして動作させ、EtherCAT モーターを制御することはできないのでしょうか?

Re: S32k388 ethercat config

こんにちは@vinmotion

EtherCAT では通常、専用の EtherCAT スレーブ コントローラ (ESC) が必要になるため、S32K388 は EtherCAT にとって最適な選択肢ではないようです。これは、オンザフライのフレーム プロセッシングと分散クロックを処理するハードウェア ブロックです。S32K388 には ESC が統合されていないSO、EtherCAT を実装するには、外部コントローラまたは厳しいタイミング制約のあるソフトウェア スタックが必要になります。

EtherCAT は一般的に i.MX ファミリのドメインであり、NXP は ESC を統合したソリューションを提供しています。たとえば、 i.MX RT1180には EtherCAT 2 ポート スレーブ コントローラが組み込まれているため、追加のハードウェアなしで EtherCAT を簡単に実装できます。

i.MX RT1180とEtherCATに関連するアプリケーションノートを確認してください。

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN14155.pdf

よろしくお願いいたします。

パベル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 10:33 PM
更新者: