2192409_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2192409_ja-JP

2192409_ja-JP

L4ReハイパーバイザーUart出力
S32Z プラットフォームのブートストラップの s32z.cc に、DCC UART の初期化コードがあります。SO、 S32Z280-594EVBでDCC UART出力を使用するにはどうすればよいでしょうか? J-Linkを使用して接続・設定し、DCCログ出力を表示するにはどうすればよいでしょうか?
S32Z280-594EVB で J-Link を使用できない場合、(ハイパーバイザー)ブートストラップ および fiasco でシリアル ポート経由で printf ログを出力するにはどうすればよいでしょうか?
bootstrap-serial-esc.pngbootstrap-uart-dcc.png
Re: L4Re Hypervisor Uart outputSO、L4Re で DCC を介して printf ログを出力する方法はないのでしょうか?または、S32 デバッグ プローブまたは Lauterbach デバッガーを介して printf ログを出力CANますか?Re: L4Re Hypervisor Uart output

こんにちは、 steven52777

お問い合わせいただきありがとうございます。

S32Z280-594EVB 開発ボードのデバッグには、通常、S32 デバッグ プローブと Lauterbach デバッガーを使用します。

詳細については、S32ZE_GreenVIP_1.3.0 のステップバイステップの説明を参照してください。

Joey_z_0-1761621024431.png

BR

ジョーイ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 10:17 AM
更新人: