我第一次使用基于 i.MX6ULL 的板。该板通过 USB 到以太网接口连接到我的 Linux 电脑。
当我连接 USB 电缆时,设备显示为:
总线 001 设备 005:ID 15a2:0080 飞思卡尔半导体有限公司 i.MX 6ULL SystemOnChip 系统处于恢复模式
处理器似乎被卡在 USB 恢复模式中,我不知道如何让它摆脱这种状态。板无法正常开机或启动,我无法对闪存进行编程。
我的目标是使用 MFG 工具将 U-Boot 和其他映像编程到闪存中,但我似乎无法让主板启动或退出恢复模式。
谁能建议我如何解决这个问题或指导我完成启动或刷新板的正确步骤?
预先感谢您的帮助!
致以最诚挚的问候,
ERR
你可以将启动模式转到串行下载模式,然后使用 uuu 将映像下载到板上的 SD 或 emmc,然后将启动模式设置为从你身边的闪存启动。
如果还是不行,请告诉我们。