2191947_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2191947_ja-JP

2191947_ja-JP

i.MX 8QuadMax で秘密キーを使用しながら、それをエクスポート不可 (不透明) のままにできますか?

こんにちは、

iMX8QM は、秘密鍵をエクスポート不可のまま、CAAM による非対称鍵の使用をサポートしていますか?

対称キーを使用すると、ブラック ブロブに永続的に保存し、それをブラック キーとしてシステムにインポートして、dm-crypt で使用CAN。カーネルやユーザー空間がキーのプレーンテキスト バージョンにアクセスすることはできません。

同様のことを、非対称の秘密鍵を使って行い、その鍵を復号化/署名に使用したいと考えています。

これは可能でしょうか?また、アプリケーションノートなどを参照できる方はいらっしゃいますか?

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusSecurityRe: Use private key on an i.MX 8QuadMax while keeping it non-exportable (opaque)?

こんにちは、

内部セキュリティ チームの確認により、PKCS#11 + OPTEE のみ。


よろしくお願いします。

ハーヴェイ

Re: Use private key on an i.MX 8QuadMax while keeping it non-exportable (opaque)?

こんにちは、

可能であれば、OPTEE を使用する必要がないようにしたいということを言い忘れました。

尊重する、
キリスト教徒

Re: Use private key on an i.MX 8QuadMax while keeping it non-exportable (opaque)?

こんにちは、

どのバージョンの BSP を使用していますか?

OPTEE + PKCS#11 を使用できます。


よろしくお願いします。

Harvey

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:35 PM
更新者: