2191608_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2191608_ja-JP

2191608_ja-JP

S32N55: NETC スイッチの構成「EthSwtEnableSharedLearning」はサポートされていません。

こんにちは、チームの皆さん

RTDバージョン: SW32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD05

1.EB Tresos では、構成オプションEthSwtEnableSharedLearningは現在グレー表示されており、サポートされていません。デフォルト値はtrueに設定されているようです。
EB Tresos でこのオプションを設定して、FID 機能をサポートできるようになることを期待します。

2. EthSwtEnableSharedLearningが構成可能になり、 falseに設定されると、FDB テーブル内の FID を独立した VLAN MAC 学習用に構成できるようになります。現在、FDB テーブル内の FID は0としてハードコードされています。

Tangsheng_Zhou_0-1761227063215.png

よろしくお願いいたします。

唐生。


優先度: 中RTD出典: 直接お客様Re: S32N55: The configuration "EthSwtEnableSharedLearning" for NETC switch is not supporte

こんにちは@Nhi_Nguyen

ご対応ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

唐生。

Re: S32N55: The configuration "EthSwtEnableSharedLearning" for NETC switch is not supporte

こんにちは@Tangsheng_Zhouさん

SW チームは、この機能をサポートする予定はないと回答しました。お客様がご希望の場合は、お申し付けください。

よろしくお願いいたします。


Re: S32N55: The configuration "EthSwtEnableSharedLearning" for NETC switch is not supporte

こんにちは@Nhi_Nguyen

ご返信ありがとうございます。

この機能を開発する予定があるかどうか教えていただけますか?

もしSOなら、予想されるタイムラインも教えていただけますか?

よろしくお願いします!

よろしくお願いいたします。

唐生。

Re: S32N55: The configuration "EthSwtEnableSharedLearning" for NETC switch is not supporte

こんにちは@Tangsheng_Zhouさん

このリリースのすべてのドライバは、Pre-early 品質で提供されます。灰色で表示される機能はまだサポートされていません。

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 10:19 AM
更新者: