imx8mpのDebianコンパイル中にこの問題に直面しています
sed: 一時ファイル /ホーム/iwave/SUMAN/LZ/flexbuild/build_lsdk2506/rfs/rootfs_lsdk2506_debian_desktop_arm64/etc/pam.d/sedZCczOs を開けませんでした:許可が拒否されました
所有権を変更し、コンパイルのために保持しましたが、まだこの問題に直面しています。
こんにちは@Neha_V 、
一部のビルド システムでは、ルート権限をシミュレートするために chroot などの制御された環境内で実行されることが想定されています。これは、権限関連の問題を回避し、ビルディング プロセスが期待どおりに動作することを保証できるため、ルート ファイル システムをビルディングする場合やシステム レベルのディレクトリを変更する場合に特に重要です。
次のコマンドを試してください:
sudo LANG=C.UTF-8 chroot /path/to/rootfs qemu-aarch64-static /bin/bash
よろしくお願いします、
チャビラ