219126_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

219126_ja-JP

219126_ja-JP

UART CTS RTS が検出されません<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

設計にはi.MX53プロセッサを使用しています。私はlinux-2.6.35.3カーネル、i.MX53をBSPとして使っています。
UART3(RS232)をRTSとCTSでテストしています。RTS/CTS制御フラグ(CRTSCTS)を無効にすると、この場合、UART3ポートを通じてデータの送受信が可能です。
この場合、RTS/CTS制御フラグ(CRTSCTS)を有効にすると、データの送信と受信が行われません。
上記のシナリオでUART3をテストする方法を教えてください。RTS/CTSでUART3をテストするアプリケーションはありますか?

注:私はソフトウェア制御・ハードウェアフロー制御(ハンドシェイク制御)を使用しています。

これで十分でしょうか?それともドライバー側で他に何かを有効にする必要がありますか?

ラーナ

Re: UART CTS RTS not detecting

この問題は解決しましたか?

Re: UART CTS RTS not detecting<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ユーリさん。

RTS信号は常にiMX53への入力であり、CTS信号は常にiMX CPUからの出力であることをご存知ですか?

もしかしたらそれがあなたの問題なのかもしれません

よろしくお願いします。

Re: UART CTS RTS not detecting<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

CTS/RTSフロー制御には5線接続が必要です。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-01-2026 02:30 AM
Updated by: