2189622_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2189622_ja-JP

2189622_ja-JP

iW-Rainbow - NXP BSP LF6.12.20_2.0.0 を使用した G15D カスタム ボードの起動問題

こんにちは、NXPの技術者たち

私はiW-Rainbowのカスタムボードベース、G15Dボードを使用しています。

iWaveボード情報:
https://www.iwavejapan.co.jp/product/imx6Q %20Q7% 20開発ボード.html

iWave からのソースコードはありません。
NXP BSP LF6.12.20_2.0.0 を使用し、mx6sabresd に基づいて uboot-imx をカスタマイズしてみます。
変更した uboot.imx を使用して SD カードから起動してみます。
私が試してみた方法は次の通りです:
1、BOOT_CFG1を0000 0010に、BOOT_CFG2/3/4を0000 0000に変更します。
2、usdhc コントローラ、ddr キャリブレーション設定、および uart デバッグ ポートを変更します。
何も表示されません。

3、 board_early_init_f() で GPIO を切り替えてみますが、オシロスコープには何も表示されません。

添付ファイルは uboot を変更する方法です。

NXP の技術者様、問題がどこにあるのか、または私が何を見逃しているのかを見つけるのを手伝っていただけますか?


Re: iW-Rainbow - G15D Custom Board using NXP BSP LF6.12.20_2.0.0 boot problem

こんにちは@wenyan さん

NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。


残念ながら、当社ではボードの起動をサポートするソフトウェアを提供していないため、ボードの起動をサポートするドキュメントはありません。


私が確認したマニュアルに基づくと、iWave はボードに必要なパッチを提供できるはずです。あるいは、公式ソースを直接使用することもできます。


よろしくお願いします、
チャビラ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 08:28 AM
更新人: