2189574_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2189574_ja-JP

2189574_ja-JP

S32N B0ボードはGRAYVIP 1.0.22.0をフラッシュした後、コアの電源が切れました

VIPエキスパート様
S32N ボードで GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin を使用しているときに、Elektrobit からこの問題の報告を受け取りました。
GRAYVIP パッケージ: SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0
RTDパッケージ: SW32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD05

再現手順:

1. 使用済み CMM : "C:\NXP\SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0\framework\S32N5\プラットフォーム\ivt\deploy\Write_IVT_Blob.cmm"

使用済み bin : "C:\NXP\SW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0\prebuilt\gcc\binaries\GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.bin"

2. IVT Blob イメージをフラッシュした後、RTD プロジェクトをコンパイルし、CMM ファイル (例: Mcu_Example_S32N55_CRS) を使用して S32N ボードにフラッシュします。

システム.CPU S32N55 - M7 - CRS
トレース.DISable
SYStem.MemAccess が拒否されました

システム.アタッチ
2秒待つ
壊す

SYStem.Attach 後、 Trace32 はコアの電源がオフになっていることを示しました。
 
cuongnguyenphu_1-1761021680472.pngcuongnguyenphu_3-1761021892131.png

MCU の例にデバッグ フォルダーを添付しました。make run -> trigger run.cmm -> device.cmmを実行しました。

上の画像に表示されている行はdevice.cmmからのものです。

RTD チームと話し合いましたが、この問題は、FSS FW がこのボードで正常にフラッシュされなかったか、PMIC チップがG rayVIP_IVT_Enablement_Blob.binファイルにマップされていないためにCAN発生します。
(VR55またはFS04)

 

GRAY_VIP優先度: 高出典: パートナーRe: S32N B0 board got Core powered down after flashing GRAYVIP 1.0.22.0

こんにちは@RaduBraga
この問題に対処するために VIP チームから何かアクションはありますか?
これは、NXP と Elektrobit 間の統合の障害となります。私は、このチケットの重要性をこのチームに確実に認識させ、積極的にサポートを提供したいだけです。
ElektrobitがPMICチップラベル「FS04 P0」付きのS32N 5 B0ボードを受け取ったという重要な情報がもう1つあります。これはSW32N5_GRAYVIP_1_0_22_0\prebuilt\gcc\binaries\GrayVIP_IVT_Enablement_Blob.binでは動作しないようです。

PMICタイプをPMIC_EXTERNALとして、別のGrayVIP_IVT_Enablement_Blob.binを作成する必要があるようです。この情報をチームに転送していただき、PMIC FS04 P0の新しいBlobイメージをご提供いただけますでしょうか。このトピックについて議論したループメールも添付しました。


Re: S32N B0 board got Core powered down after flashing GRAYVIP 1.0.22.0

こんにちは@cuongnguyenphu

チームがこのCASEを引き受け、できるだけ早く回答を提供します。

よろしくお願いします、
ラドゥ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 08:30 AM
Updated by: