2189227_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2189227_zh-CN

2189227_zh-CN

编译 MPC5775K 外部中断时遇到的错误

亲爱的先生

当我为 MPC5775K 编译外部中断程序时,参考示例"Example-MPC5775K-PIT-ISR-v1_0-GHS614" ,使用 S32DS Power2.1、我遇到了这些错误的编译结果(图 1)。这些错误(图 2 和图 3)来自文件"Vector_SW_VLE - Z4.s" 。文件没有被编辑过,但为什么会出现这些错误?如何解决这些问题?

谢谢,并致以问候。


yongzhiliu_0-1760966712238.png

yongzhiliu_1-1760966839658.pngyongzhiliu_2-1760966900463.png



Re: Errors met when compiling external interrupt for MPC5775K

非常感谢。您的建议非常有帮助!

谢谢& 。

Re: Errors met when compiling external interrupt for MPC5775K

你好@yongzhiliu

"Example-MPC5775K-PIT-ISR-v1_0-GHS614" 如后缀所示,这是一个用于 GreenHills MULTI IDE 而非 S32 Design Studio 的项目。语法不同。
有必要在 S32DS 中创建新项目,并使用 S32DS 项目中的启动文件和中断/异常相关文件。
您可以查看以下项目,了解如何在 S32DS 中处理中断:
https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/Example-MPC5775K-DSPI-with-interrupts-S32DS-1-0/...
其他例子可在此处找到:
https://community.nxp.com/t5/MPC5xxx-Knowledge-Base/MPC5-software-example-list/ta-p/1102445

最重要的是,MPC5775K 并不面向大众市场,无法订购。因此,我们不为该设备提供支持。请访问这样或更新的替换网站:
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32r-radar-proc...

问候,
Lukas

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:33 AM
更新者: