团队
直接客户BURY在集成恩智浦上天向Bury发布的新的Code Drop S32K3XX_S32M27x_P20_CD01时面临着EB Tresos的配置问题。
客户怀疑交付的代码掉落具有与原始代码相同的模块 ID,因此 EB Tresos 无法将其识别为更新。
是否有任何变通方法可以正确配置,以获得更新加密驱动程序的可见性?
附上客户反馈和发送给客户的如何下载此代码 Drop 的说明。
@Mateusz_Choromanski 在我
看来,客户同时安装了 P20 和 P24,而 EB Tresos 无法重新识别新的代码包。
请让他们按照以下步骤卸载旧代码包 P20:
1.前往 EB Tresos 目录:EB\ tresos\ links
此文件夹包含所有已安装代码包的路径。查找并删除
这将使 EB Tresos 断开与已安装的 RTD P20 的链接。
1.1 其他步骤:你可以通过访问已安装的 RTD 目录来永久卸载旧的 RTD 软件包-> uninst.exe
2.重新启动 EB Tresos。前往帮助 > EB Tresos 详情...> 模块注册表
确保只有 1 个加密代码包版本 P24 而不是 P20 和 P24