222MHzのAFT05MP075N。
こんにちは
申し訳ございませんが、AFT05MP075N の222MHZ特性データはありません。インピーダンス測定プロセス全体は、対象となる周波数ごとに繰り返す必要があるため、多少手間がかかり、時間がかかります。特性評価に許可される周波数範囲は、回路が調整される範囲であることに注意してください。他の周波数の場合、追加のテスト回路を設計および構築する必要があります。そのため、異なる周波数、異なる電力レベル、または異なる動作電圧などの特殊な動作条件でのインピーダンス データを半導体メーカーから入手することが難しい場合があります。