2187161_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2187161_ja-JP

2187161_ja-JP

S9KEAZ64 には公式の MCAL ドキュメントと完全な AUTOSAR 開発ツールチェーンがありますか?

NXP S9KEAZ64AMLHを使用してAUTOSAR + ISO26262プロジェクトを開発していますが、対応するMCALファイルが見つかりません。公式ドキュメントに適切なMCALファイルが含まれているかどうか教えてください。

SWC+ECU開発を含む完全なAUTOSAR開発ツールチェーンはありますか?もしあれば教えてください。ありがとうございます。

Re: S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链

こんにちは。KEAはAUTOSARとISO26262をサポートしておりません。ISO26262をサポートしている製品は以下のとおりです。

ISO 26262およびIEC 61508の機能安全 | NXPセミコンダクターズ

Re: S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链

Keaシリーズは基本的なペリフェラルドライバSDKのみを提供しています。AUTOSAR+ISO26262をサポートしていますか?

Re: S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链

こんにちは@1482825344

こんにちは。新しいS32Kについてですが、 S32K - NXPコミュニティフォーラムに新しい投稿を作成していただくことをお勧めします。そちらではより適切なサポートを受けることができます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

BR

セレステ

Re: S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链

こんにちは、セレステさん

ご返信ありがとうございます。以下の2つの質問をもう一度ご確認ください。

1. S9KEAZN64AMLH モデルには対応する PTP S32K モデルがありますか?

2. S32KシリーズAUTOSARの開発ツールチェーンとは何ですか?また、それらの対応関係はどのようなものですか?ソフトウェアを開発する場合、どのようなプロセスになりますか?例えば、SWCを開発するにはどのようなツールを使用すればよいですか?


BR

Re: S9KEAZ64有没有官方的MCAL文件以及有没有全套的AUTOSAR开发工具链

こんにちは@1482825344

KEAシリーズはエントリーレベルのMCUであり、主に低コストの組み込み用途を対象としています。そのため、 MCALや完全なAUTOSAR開発ツールチェーンは提供されていません。現在は、基本的なペリフェラルドライバSDKのみが提供されており、以下のリンクから入手できます。

KEA 汎用評価ボード | NXP Semiconductors

Celeste_Liu_0-1760609213294.png

MCALをご希望の場合は、S32Kシリーズをご検討ください: S32K 車載用汎用MCU | NXP Semiconductors

BR

セレステ



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿が質問の答えである場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------






タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 10:48 AM
更新者: