我正在研究 NXP S32K312 微控制器,希望了解如何检测 RAM 和 ROM 内存错误。我注意到FCCU(故障收集和控制单元)可以用来监测此类错误。但是,使用FCCU似乎通常需要安装SAF(功能安全)驱动程序。我希望不要使用任何额外的驱动程序。有没有直接访问或激活 FCCU 寄存器的方法,或者有没有不依赖 SAF 驱动程序而检测 RAM 和 ROM 错误的其他方法?
你好@Anitha7、
正如我所说,使用 SPD 驱动程序。
你好,@Anitha7、
您不需要 SAF 向 SRAM 或闪存注入故障并通过 FCCU 进行检测。
相反,您可以使用标准 S32K3xx 软件包中包含的 SDP 驱动程序,这些驱动程序是免费提供的。
要配置 FCCU,请使用 eMcem 驱动程序并调用 eMcem_InjectFault() 以注入故障。
SPD 独立组网 (SA) 安装程序 (.exe) 中提供了 SPD 演示以供参考。
当然,如有需要,您也可以实施自己的 EIM/FCCU 解决方案。
此外,通过 EIM 注入的故障也可被 ERM 模块检测到,不过我们目前还没有提供这方面的解决方案。
此致,
丹尼尔