2184431_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2184431_ja-JP

2184431_ja-JP

S32K142Wチップの入力信号をキャプチャする際にマイクロ秒レベルの遅延が発生する

NXPの専門家の皆様

問題の背景:
MCU: S32K142W;
アプリケーションの背景: BLDC モーター制御用の 3 相ホール信号をキャプチャするには、FTM2 をキャプチャ モードとして構成します。
問題の説明: FTM2_Ch0uCh1_IRQHandler()割り込み関数の入力に GPIO を反転する命令を追加すると、キャプチャされた信号と比較してキャプチャ トリガー時間が最大 3.2us 遅延されるCAN性があることが判明しました。「 FTM2_Ch0_Ch1_IRQHandler 」の割り込み優先度を最高優先度0に設定するだけです。以下に示すように

形:

FAR1234_0-1760317897831.pngFAR1234_0-1760317897831.png

CH1 チャネル (黄色の波形) : FTM2 は割り込み反転 IO ポートをキャプチャします。
CH2 チャネル (青い波形) : 信号発生器によって生成された周期的な方形波。

私の FTM2 構成は次のとおりです
参照情報を設定するには、次の画像を参照してください。

FAR1234_1-1760317954566.pngFAR1234_1-1760317954566.png

FTM2の具体的な構成情報:

FAR1234_2-1760317995122.pngFAR1234_2-1760317995122.png

FAR1234_3-1760318019862.pngFAR1234_3-1760318019862.png

ご返信をお待ちしております。ありがとうございます。

LF




Re: There is a microsecond level delay when capturing the input signal of S32K142W chip

こんにちは@_Leo_

ご返信をいただき嬉しく思います。

ご質問に関して、回答は次のとおりです。

1、S32プラットフォーム用S32デザインスタジオバージョン: S32DS v3.4

2、SDK: S32SDK_S32K1XX_STM_4.0.3;
3、MCU:FS32K142WAT0WLFT;

4、ホール信号の入力キャプチャルーチンについては、NXP ユーザーマニュアルの指示に従って自分で構築しました。具体的な設定については、前回のメッセージを参照してください。

5、テストされたPWM信号特性:
周波数: 20KHz ;
デューティサイクル: 50% ;
高レベル電圧: 5V ;

よろしくお願いいたします。

LF

Re: There is a microsecond level delay when capturing the input signal of S32K142W chip

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

当社側で問題を再現するために、リアルタイム・ドライバ (RTD) を使用し、S32K14WEVB-Q064 (または当社の他の EVB) と互換性のあるプロジェクトを共有していただけますか?

ICU 構成に加えて、すべての問題を 1 つのボードでテストするために必要な PWM 設定も追加してください。必要となる追加の詳細もお知らせください。

詳細をよろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 11:01 PM
Updated by: