2184395_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2184395_ja-JP

2184395_ja-JP

I.MX8MPLUSでJTAGが有効か無効か分からない

私は I.MX8M PLUS EVK を使用していますが、JTAG が有効になっているかどうか、また確認すべき特定のレジスタがあるかどうかを知りたいです。もしあれば、どの銀行と単語か知りたいです。

いくつかのフォーラムでは SJC_DISABLE および JTAG_SMODE について言及されていますが、i.MX8MPLUS リファレンス マニュアルでこれらのレジスタを見つけることができません。

JTAG 経由でデバッグしようとすると失敗します。JTAG を介してデバッグするための特別な手順はありますか。その手順を教えてください。

Bhardwaj_0-1760280789320.png

リファレンスマニュアルには、起動後は JTAG のみが有効になると記載されています。ブートも完了し、U-Boot で停止しました。その後、JTAG 経由でデバッグを試みましたが、同じ問題が発生しました。

私の質問:

1.JTAG が有効になっているかどうかを知りたいですか?

2. JTAG によるデバッグの手順 (JTAG オプションのみを備えたカスタム ボードのため)

3. 起動後もボードを接続できないのはなぜでしょうか?私がやっていることは何か間違っていますか?

4. セキュア ブート フローとは何ですか?これは JTAG デバッグに必須ですか?

これらすべての点を簡単に説明してください。


評価ボードRe: unable to know JTAG is Enable or Disable in I.MX8MPLUS

ヒューズは、NDAの下にあるimx8mpセキュリティリファレンス・マニュアルから見つけることができます。JTAGの設定方法の詳細については、同封のANを参照してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 11:01 PM
Updated by: