2184092_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2184092_zh-CN

2184092_zh-CN

LS1028A RCW_COMPLETIONR ERR_CODE 0x54 ?

您好,

我目前正在尝试推出一款基于 LS1028ARDB 的定制 LS1028A 板(非常接近)。

我尝试从 SD 卡启动(CFG_RCW_SRC [3:0] = 1000)。ASLEEP 仍处于钳位状态,用我的调试器我能看见 RCW_COMPLETIONR 寄存器显示 "ERR_CODE 0x54"。
LS1028ARM 没有描述 0x54 错误... 但它两次显示 0x53 错误:0h53-ERROR_ALT_I2C_BOOT_NT_SUPPORTED-I2C 启动不支持辅助流

0h53-ERROR_DRIVER_INIT_FAILED-根据初始状态值跳过二级流中的 hal_init ()。


第二个"0h53" 是对 0h54 错误代码的解释吗?如果是,这意味着什么?

对于同一个注册器,LX2160A 文档显示了 0x54:" ERROR_DRIVER_INIT_FAILED-在加载 RCW 时初始化设备驱动程序时出现错误。在读取 RCW 字节 " 之前,先初始化基于 rcw 源的设备驱动程序。因此,错误名称相同,但解释不同...

这个错误是什么意思(对于 LS1028A)?

谢谢!

g.

Re: LS1028A RCW_COMPLETIONR ERR_CODE 0x54 ?

我正在检查 ERR 代码。

您是否根据 AN12028_QorIQ LS1028A 设计检查表 (第 146 页,图 6)确认了 PORESET_B、HRESET_B、RESET_ REQ _B 和 ASLEEP 序列?

S@@ LEEP 仍处于钳位,信号电压是多少,高还是低?

你会将 LS1028A 客户板与 CWTAP 连接吗。

请在 ccs 中运行以下命令:

(bin) 9% 删除所有

(bin) 10% config cc cwtap:10.193.20.99//客户 IP 地址

(bin) 11% show cc

0: CodeWarrior TAP (cwtap: 10.193.20.99)CC 软件 ver.{0.0}

(bin) 12% ccs::config_chain {ls1028a dap}

(bin) 13% display ::ccs::get_config_chain

链条位置 0:LS1028A

链条位置 1:CoreSight ATB 漏斗

连锁位置 2:CoreSight TMC

连锁位置 3:CoreSight TMC

链条位置 4:CoreSight ATB 漏斗

链条位置 5:CoreSight ATB 漏斗

链条位置 6:CoreSight ATB 漏斗

链条位置 7:CoreSight ATB 漏斗

链位置 8:CoreSight CTI

连锁位置 9:CoreSight CTI

链位置 10:Cortex-A5

链式位置 11:Cortex-A5 PMU

链位置 12:Cortex-A72

连锁位置 13:CoreSight CTI

链位置 14:Cortex-A72 PMU

链位置 15:Cortex-A72 ETM

链位置 16:Cortex-A72

链位置 17:CoreSight CTI

链式位置 18:Cortex-A72 PMU

链位置 19:Cortex-A72 ETM

链条位置 20:DAP

链式位置 21:SAP2

(bin) 14% ccs::reset_too_debug


谢谢!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:47 AM
更新者: