2182815_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2182815_ja-JP

2182815_ja-JP

デュアルネットワークポートを使用するようにFreeRTOSで構成されたRT1061

RT1061のサンプルを確認しました。lwip_examplesのサンプルでは、ベアメタルプログラムはデュアルネットワークポートを使用するように設定されていますが、FreeRTOSのサンプルでは設定されていません。弊社では、デュアルネットワークポートを設定した状態でFreeRTOSを実行する必要があります。Feiling Embedded OK1061-S開発ボードでサンプルを実行しています。ベアメタルのサンプルは問題なく動作しますが、ベアメタルのサンプルに従ってデュアルネットワークポートでFreeRTOSを設定できません。デュアルネットワークポートでFreeRTOSを設定する例をテクニカルサポートにご提供ください。ありがとうございます。

開発委員会MCXCRe: RT1061使用FreeRTOS配置使用双网口

こんにちは@陈华

NXP サポート チームにお問い合わせいただきありがとうございます。

SFDC 経由でメールを送信しましたので、受信トレイを確認してください。

よろしくお願いします、
ギャビン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:07 PM
更新者: