基本的に、主題 - BMS v1.2のMBDTはS32K3 v1.4のMBDTが必要であると述べています。しかし、今後のプロジェクトでは 1.7 を使用することが望ましいでしょう。
BMS v1.2 用の MBDT は、S32K3 用の新しい MBDT と統合できますか?
あるいは、このアドオンのロードマップはありますか?最新のアップデートは 11 月 24 日ですが、このトピックに関するニュースはあまり投稿されていません。
ご返信やフィードバックをいただければ幸いです。
こんにちは@mjgraves91さん、
BMS 1.2 用の MBDT は、S32K3 1.4 用の MBDT とのみ互換性があります。これは、BMS用のMBDTには、RTDバージョン3.0.0とのみ互換性のあるBMS SDKs 1.0.3が含まれているためです。これは S32K3 1.4.0 用の MBDT に含まれています。S32K3 用の新しい MBDT には新しい RTD リリースが含まれており、BMS SDK はそれに対応していません。
SO、現時点では、BMS 1.2.0用のMBDTはS32K3 1.4.x用のMBDTでのみ使用できます。コンポーネント内部で使用されるスタックのためです。
S32K3 1.7.0 に MBDT が必要な理由を詳しく教えていただけますか?プロジェクトでこの組み合わせを制限するコンポーネントまたはハードウェア サポートはありますか?
よろしくお願いいたします。
マリウス