2181234_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2181234_ja-JP

2181234_ja-JP

SC16IS740IPW VOH DC解析

こんにちは


I2C から UART 構成で SC16IS740IPW の DC 分析を実行すると、VOH は 2.4V のようです。
一般的に 3.3V デバイスの VOH はもっと高くする必要があるため、レベル トランスレータを使用してこの SC16IS740IPW を 1.8 V デバイスに接続する予定です。しかし、VOH が低いため DC 解析は失敗します。[2.4 (VOH) -2.9 (VIH)=-0.5]

これらの 3.3V UART 信号を 1.8V UART 信号に変換するための MPN を提案してください。

ramkrish_0-1759844362684.png


Re: SC16IS740IPW VOH DC Analysis

こんにちは、ラムクリッシュ

良い一日!

簡単にするために、NTS0302JK を使用することをお勧めします。この製品のデータシートには、使用に推奨される電圧と電流の比を示す表がすでに記載されています。

RafaR_0-1759857295318.png


この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がございましたら、お知らせください。

素晴らしい一日をお過ごしください。幸運をお祈りします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 11:11 PM
Updated by: