こんにちは、みんな
新しいプロジェクトでは、64GB EMMC メモリ IC を S32K342 プロセッサに接続して CAN データを安全に保管するためのソリューションを検索しています。
環境が厳しいため、SD カードは使用できません。
これが可能かどうかご存知ですか?
どうやって接続すればいいですか?
これを試すために使用できる EVAL ボードはありますか?
わあ、サポートありがとうございます。
それが私が必要としていたもの。
よろしくお願いいたします
トーマス
SDHC コネクタを搭載したボードが 1 つあります。
https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/S32K3X8EVB-Q289
eMMC は S32G デバイスで使用されているようですが、スロットではなくメモリが直接インストールされているようです。
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UGS32G-VNP-RDB3
S32G は別のサポート グループによってサポートされています。これについて質問がある場合は、新しい Thread/CASE を作成してください。ご理解いただきありがとうございます
フィードバックありがとうございます。
どのようにテストすればよいかアイデアがありますか?
EMMC インターフェースを採用してデモ セットアップを作成できるデモボードはありますか?
一方、私たちの問題に対する他の解決策はありますか?
4つのCANFDを記録し、長期間(5~10年)保存したいと考えています。
MCUは非常に速く起動してログに記録する必要がある
サイズに関しては、おそらくハード制限はなく、eMMC のアドレス指定によってのみ指定されます。サポートされているバージョンは以下を参照してください:
残念ながら経験がありません。
助かりました。ありがとう。
EMMC と S32k の経験がある方はいらっしゃいますか?
EMMC の最大サイズはどれくらいですか?
どの規格が可能ですか?4.1 か 5.0?
RTD_MEM_43_EEP ドライバは eMMC カードをサポートしていますが、S32K342 には必要な uSDHC コントローラがありません。
以下のいずれかの MCU が必要です。