2180266_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2180266_ja-JP

2180266_ja-JP

PNEV7642AとLPC55S16-EVK間のI2C通信

PNEV7642ALPC55S16-EVK間の I2C 通信を確立しようとしています。
ボードは、Arduino コネクタを使用して、 AN13134.pdfドキュメントに記載されているとおりにコネクテッドされます。

テスト用に、次の SDKs サンプルを選択しました。

  • PN7642 : pnev7642fama_i2c_gpdma_b2b_transfer_master と pnev7642fama_i2c_gpdma_b2b_transfer_slave

  • LPC55S16 : lpcxpresso55s16_lpc_i2c_dma_b2b_transfer_master と lpcxpresso55s16_lpc_i2c_dma_b2b_transfer_slave

しかし、プロジェクトを実行すると、データを取得したり、マスター - スレーブ - マスター通信を観察したりすることができません。

追加のセットアップの詳細:

  • PN7642の場合、 SEGGER J-Link PLUS を使用します。

  • LPC55S16の場合、オンボードのLPC-Link2 を使用します。

  • PNEV7642A HIF 選択 HOSTSEL0~2はここで関連しており、I2C に設定する必要がありますか?

  • LPC55S16 がホストとして使用されているため、 IOREF (J23)はピン 1 ~ 2 に実装されています。

不足している追加の必須設定はありますか (例: アドレス指定、ジャンパー、構成)?

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: I2C Communication Between PNEV7642A and LPC55S16-EVK

セットアップを簡素化するために、ピンを少し変更してコネクテッドしました。

  • J46.1: AD_I2CM_SCL

  • J46.2: AD_I2CM_SDA

  • J46.4: GND

  • HIFセレクタ(HOSTSEL0~2): LOWに設定

これらの接続と設定を適用した後、 PNEV7642ALPC55S16-EVK間のI²C 通信を正常に確立しました

Re: I2C Communication Between PNEV7642A and LPC55S16-EVK

こんにちは@RadoslawTomasik

あなたの調子が良いといいのですが。

必要な接続は、doc > readme.md ファイルでCAN。たとえば、pnev7642fama_i2c_gpdma_b2b_transfer_master および lpcxpresso55s16_lpc_i2c_dma_b2b_transfer_slave デモでは、次の接続が想定されます。

EduardoZamora_0-1759788221503.png

また、HIF セレクタ スイッチ 0、1、2 を LOW に設定し、LPC 後に PN7642 をリセットしてみると、コンソールに出力が表示されるはずです。

EduardoZamora_1-1759788238114.png

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:43 PM
Updated by: