2179921_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2179921_ja-JP

2179921_ja-JP

s32g3 の Platform_Software_Integration の場所

ハイ

私は、s32g3 soc の a53 コアと m7 コアを並列に起動する作業を行っています。私は AN13750 ドキュメントに従っています。文書には以下のファイルが記載されている

プラットフォーム_ソフトウェア_統合_S32G2_2022_06.exe

Niranj_369_0-1759498697218.png

s32g3 soc のこのファイルはどこにありますか。

Re: Location of Platform_Software_Integration for s32g3

こんにちは、 @Niranj_369

ご返信ありがとうございます。

これは flexnet リンクであり、通常は NXP.com にログインした場合にのみ利用できます。

アカウント内で特定のパッケージを検索する場合は、リストからパッケージを見つけるか、NXP アカウントでログインして次の方法で検索してみてください。

chenyin_h_0-1759669429410.png


BR

チェイン

Re: Location of Platform_Software_Integration for s32g3

こんにちは@chenyin_h

以下のリンクを使用してページにアクセスしようとしましたが、nxp プロファイル ページにリダイレクトされます。昨日はしばらく動作していました。
https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=854617&cert_num=206694071

Re: Location of Platform_Software_Integration for s32g3

こんにちは、 @Niranj_369

投稿ありがとうございます。

1.S32G3には2つのバージョンがあり、NXPアカウントから見つけることができます。

chenyin_h_0-1759501813310.png

2. ただし、現在、「統合リファレンス例」のサポートは終了しています。M7 ブートローダーを試してみたい場合は、新しいバージョンのプロジェクトが GoldVIP パッケージ内で提供されていますので、詳細については GoldVIP を参照してください。


BR

チェイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:39 AM
更新者: