こんにちは、チームの皆さん
私は Linux カーネル 6.6.52 (Yocto Scarthgap) を搭載した i.MX93 に取り組んでいます。
現在、ELEファームウェアバージョン0.1.2を使用しています。(4ed450a):
ファームウェア-ele-imx-0.1.2-4ed450a.bin
meta-imx リポジトリでは、新しいレシピをCAN:
ファームウェア-ele-imx_1.3.0.bb (ブランチscarthgap-6.6.52-2.2.0)
ファームウェア-ele-imx_2.1.0.bb (ブランチscarthgap-6.6.52-2.2.1)
私の質問は次のとおりです:
バージョン0.1.2ですi.MX93 の生産用途では時代遅れだと考えられますか?
これは、プラットフォームを0.1.2からアップグレードするかどうかを決定するのに役立ちます。1.3.0 または 2.1.0 に。
よろしくお願いいたします!
こんにちは@Maulik_Manvar 、
あなたが言及したコミットは、Yocto プロジェクトの内部バージョン (YOCIMX-8724) を参照しています。弊社の公開 GitHub で公開されたコミットは、社内で管理しているバージョンのミラーです。
すべてのコンポーネントが完全にテストされ検証されると、ソース コードとバイナリの両方が公開されます。
つまり、公開されたすべてのバイナリとイメージは、本番環境で使用できる状態になっています。
よろしくお願いします、
チャビラ
こんにちは@Chavira 、
ご確認ありがとうございます。
scarthgapブランチのコミット履歴を確認したところ、次の参照が見つかりました。
https://github.com/nxp-imx/meta-imx/commit/7f8409555aa71138e5f0b18dc73f20ddabeaff1a 、
バージョン1.3.0は本番環境でテストされていないと記載されています。
バージョン 1.3.0 は i.MX91/93 ではまだ製品化の準備が整っていないことが明記されています。ただし、この同じバージョン (1.3.0) は、現在アップグレードが推奨されているリリースである6.6.52-2.2.0リリースに含まれています。
[scarthgap-6.6.52-2.2.0] meta-imx$ find * -name ファームウェア-ele-imx*
meta-imx-bsp/recipes-bsp/firmware-imx/firmware-ele-imx_1.3.0.bb
つまり、リリース6.6.52-2.2.0 には引き続きfirmware-ele-imx_1.3.0が含まれています。
これは、リリース 6.6.52 に含まれる i.MX91/93 の ELE ファームウェアがまだ製造テストされていないことを意味するかどうかを確認してください。
代わりに、製品ビルドにはfirmware-ele-imx_2.0.2.1を使用するべきでしょうか?バージョン 1.3.0 ではなくバージョン 2.0.2.1 を使用する必要があるかどうかを確認したいだけです。
ありがとうございます
マウリック
こんにちは、 @Maulik_Manvar さん!
NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
改訂履歴は、EdgeLock Enclave ハードウェア セキュリティ モジュール API に記載されています。
リリースされたすべてのバージョンは、本番環境での使用を目的としています。
既知の問題は Linux リリース ノートに記載されています。ただし、i.MX93 に関しては、現在、最新バージョンの BSP で報告されている問題はありません。
ELE ファームウェアおよびハードウェアに関する情報は、セキュリティ IP に関係するため、限られていることに注意してください。詳細な内部データを公開すると、プロセッサのセキュリティが危険にさらされる可能性があります。
要約すると、ELE ファームウェアとハードウェアに関する入手可能なすべての情報は、当社の公式ドキュメントを通じてのみ提供されます。
よろしくお願いします、
チャビラ