2178236_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2178236_zh-CN

2178236_zh-CN

GMAC0 时钟无法在 s32g2 内核上运行-Linux 电路板支持包-43

大家好,

我们正在努力解决 Linux 电路板支持包-43 的一个问题,即在我们的自定义板中,我们将 gmac0 与 MII 模式下的 PHY 接口。

该问题的详细情况请参见下面的票据。正在调查这张票的恩智浦代表正在度假,有人能帮忙解决这个问题吗。我们已经花了很多时间来优先考虑这个问题。

https://community.nxp.com/t5/S32G/GMAC0-in-MII-mode-on-s32g2-not-getting-the-clk/m-p/2170925#M14910

谢谢、

米斯巴

Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43

你好,@khan_misbah

我的理解是,您需要在 MII 模式下配置 GMAC。由于电路板支持包。 是为 RDB2 板设计的,而且它没有 MII 以太网 PHY,因此没有配置 MII 的简单程序。我需要联系内部团队以满足这一要求,但请注意,由于国家法定节假日,他们大多不在。很抱歉,我们需要时间才能得到他们的反馈。


我会尽快给您回复。

感谢您的耐心等待

Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43

你好,@khan_misbah

我理解你的紧迫性,请允许我花点时间查看你参考的帖子,熟悉问题和当前状态。


谢谢 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:45 PM
Updated by: