2177861_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2177861_ja-JP

2177861_ja-JP

imx93 タイマーの内容は実行されません。

bsp:リアルタイムエッジ 3.1.0.xml

/etc/net-debug.sh ファイルは /etc/crontab 内で定期的に実行されますが、現在このスクリプトは実行されません。理由は何ですか?

xiang_1001_0-1759204650814.png


Re: Content in imx93 timer is not executed.crontabファイルを/etc/cron.d/に置くことでタイミング機能CAN。ファイル。Re: Content in imx93 timer is not executed.

こんにちは、

Cronジョブが失敗する一般的な理由

 

  • 権限:スクリプトには実行権限がありません。chmod +x /path/to/your/script.shを使用してスクリプトを実行可能にする必要があります。
  • パス環境変数: cron は、 PATHが制限された最小限の環境でスクリプトを実行します。スクリプト内のコマンドが見つからない場合があります。


  • パスが欠落しているか正しくありません:
    • crontab エントリ自体が相対パスを使用する可能性があり、これは cron にとって問題となります。
    • スクリプトでは、呼び出すコマンドへの完全なパスを指定していない可能性があります (たとえば、 lsの代わりに/bin/lsを使用します)。
  • Crontab 構文エラー:
    • crontab ファイルの最後のコマンドの後には改行文字が必要です。
    • /etc/crontab ファイルに ユーザー フィールドがありません。コマンドの前にユーザー名が必要です。
  • 問題:
    • スクリプトは、最小限の cron 環境で設定されていない環境変数に依存する可能性があります。
    • テキスト以外の文字を含むスクリプトはエラーを引き起こす CAN があります

トラブルシューティングの手順
 
  1. スクリプトの出力をログに記録:エラー メッセージを確認するには、スクリプトの出力をログ ファイルにリダイレクトします。
    バッシュ

  • * * * * * /path/to/your/script.sh >> /var/log/your_script.log 2>&1
    
  • 権限の確認: ls -l /path/to/your/script.shを使用して、スクリプトに実行 ( x ) 権限があることを確認します。そうでない場合は、 chmod +x /path/to/your/script.shを実行します。
  • フルパスを使用する: スクリプト内で、相対パス コマンドをフルパスに置き換えます (例: grep ではなく /bin/grep )。
  • 環境変数を設定する: 環境を定義するには、cron エントリまたはスクリプトの先頭にPATHやその他の必要な変数を追加します。
  • 改行文字を確認する: /etc/crontabを開き、エントリの最後のコマンドの後に改行文字があることを確認します。
  • ユーザー フィールドの確認: /etc/crontabの場合、ユーザー フィールドが存在することを確認します (例: root )。
  • cron.dを使用します:ルート所有のジョブの場合は、 /etc/cron.d/に配置することを検討してください。より良い構成のために/etc/crontabを直接編集する代わりに

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:45 PM
Updated by: