2177828_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2177828_zh-CN

2177828_zh-CN

MPC8378

MPC8378配套使用的镁光存储型号为MT47H64M16HR-25EIT:H,因为原型号停产,现在更换型号为MT47H64M16NF-25EIT:M,动态随机存取存储器型号IS43DR16640C-25DBLI,其他物料没有更换,生产调试发现之前的程序不管怎么调试都无法正确读取数据,数据报错,比如程序写的1111,数据读取的是1100,请问我们适配程序应该怎么调整?


微信图片1.png微信图片2.png


Analog(ADC|CMP|DAC|OpAmps)Audio(PDM | I2S | SAI)Board DesignBoot ROM|Booting | FlashClock|TimersCommunication & Control(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | Ethernet | FlexIO)Core and MemoryDevelopment BoardDSP(PowerQUAD | Coolflux)FRDM-TrainingHands-On TrainingHW-Open-SourceMCXAMCXCMCXNMotor ControlNPU|MLPackage and IO|GPIOPowerSecurity(Edgelock | secure boot | OTP)Re: MPC8378

是的,DDR 是指美光的同步动态随机存取存储器(SDRAM) 芯片。硅片版本或内部时序的微小差异都可能导致兼容性问题,因此必须根据两份数据手册比较和调整时序参数,更新内存控制器初始化代码,并运行内存测试以验证配置。

回复: MPC8378

这个是原理图

全部原理图.jpg

Re: MPC8378MPC8378配套使用的镁光存储型号为MT47H64M16HR-25EIT:H,因为原型号停产,现在更换型号为MT47H64M16NF-25EIT:M,其他物料没有更换,生产调试发现之前的程序不管怎么调试都无法正确读取数据,数据报错,比如程序写的1111,数据读取的是1100,请问我们适配程序应该怎么调整?Re: MPC8378

DDR 指的是美光芯片吗?
验证 DDR 是否指 ISSI 芯片?

Re: MPC8378

你好

如果你在使用新动态随机存取存储器(DRAM)时遇到问题,可能是定时参数出现任何问题,因为你正面临数据损坏。

请验证 DDR 和验证 DDR 定时参数之间的主要区别,调整所有值并执行内存压力测试。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 11:20 PM
更新人: