MPC8378で使用されているMicronのメモリモデルはMT47H64M16HR-25EIT:Hです。元のモデルは製造中止になったため、MT47H64M16NF-25EIT:Mに置き換えられました。ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)モデルはIS43DR16640C-25DBLIです。その他のコンポーネントは変更されていません。製造デバッグ中に、以前のプログラムでは、どのように調整してもデータを正しく読み取れず、データエラーが発生することがわかりました。例えば、プログラムで1111と書き込んでも、読み取られたデータは1100になることがあります。これに対処するには、プログラムをどのように調整すればよいでしょうか?
微信图片1.png
微信图片2.png
はい、DDR は Micron の SDRAM チップを意味します。シリコン リビジョンまたは内部タイミングの小さな違いにより互換性の問題が発生する可能性があるため、両方のデータシートに従ってタイミング パラメータを比較して調整し、メモリ コントローラの初期化コードを更新し、メモリ テストを実行して構成を検証する必要があります。
これが概略図です。
全部原理图.jpg
DDR は Micron チップのことを指しますか?
DDR の検証は ISSI チップを指しますか?
こんにちは、
新しい DRAM に問題がある場合は、データ破損が発生しているため、タイミング パラメータに問題がある可能性があります。
DDR と DDR タイミング パラメータの主な違いを確認し、すべての値を調整してメモリ ストレス テストを実行してください。