2177121_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2177121_ja-JP

2177121_ja-JP

CAN信号ブースト機能(SIC)とコモンモードインダクタンス

CAN信号拡張機能(SIC)」については、TJA146xシリーズはCAN信号をアクティブに強化し、大規模ネットワークにおいて高速ビットレートでの安定した通信を実現すると記載されています。これにより、信号リンギング(ポートレススタブを備えた大規模で複雑なネットワークの副作用)が大幅に軽減され、従来のネットワークトポロジにおける制限が解消されます。さらに、より低スペックのケーブルソリューションや外付けフェライトコアの除去も可能になります。これは、SIC機能を備えたCANトランシーバーを使用することで、CANコモンモードインダクタが不要になるという意味でしょうか?これを裏付ける資料はありますか? (クラウドラボ)

クラウドラボRe: CAN信号提升能力(SIC)与共模电感

それは正しい理解ではありません。SiCトランシーバーにはコモンモードインダクタも必要です。

彼は、信号伝送におけるリングによって引き起こされる問題点を改善しました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:22 PM
更新者: