2176882_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2176882_zh-CN

2176882_zh-CN

Kinara 2025 年第三季度非官方内部代码包版本
嗨,团队、
好消息 2025年第三季度的Kinara内部版本现已上线,可以进行测试!这是你在正式版本之前亲身体验最新代码包的机会。

可用套餐:
在此处访问所有软件包:Kinara Q3 套餐文件夹

🧪 这个版本是关于什么的?
  • 这是一份非官方的内部版本仅供测试
  • 基于Kinara SDK r1.2.1 版本
  • 重点验证第三季度形象
  • 将 仅在 SDK r1.3.0 和电路板支持包。 6.12.32_2.1.0 的正式版本之前 支持

🧰 主要功能
包含 FFMPEG,无需手动版本!
测试板:i.MX 8MP FRDM
您还可以在以下设备上试用:i.MX 95 FRDM& i.MX MR FRDM
官方版本将支持上面提到的所有 3 个板

想要投稿?
如果您有支持 FFMPEG 的i.MX 95 FRDM或i.MX MR FRDM图像,请告诉我!我将上传它们,以便其他人也能使用它们

️ 发现问题?
通过 JIRA 提交票单:
MICRSE JIRA 板
  • 元器件:K-NPU:
  • 受让方:Juan Jorge Mendoza🙋‍

提醒您
如果你遇到任何问题,请随时报告——或者等待下一个正式版本即将发布!
感谢您的支持,祝您测试愉快!🧪
欢迎所有反馈意见!☺️
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 08:31 AM
Updated by: