2175978_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2175978_ja-JP

2175978_ja-JP

リアルタイム・ドライバでC++を使用する

こんにちは、

私は S32E288 のリアルタイム・ドライバを確認していますが、C での実装例しか見つけることができませんでした。

C++ プロジェクトでも使用できますか?

ありがとうございます。

Re: Using C++ with Real-Time Drivers

こんにちは、 smp9

お問い合わせいただきありがとうございます。

ReleaseNote の第 2.7 章では、RTD ドライバは C++ コンパイラ オプションでテストされていません。また、RTD を C++ プロジェクトに使用する方法については、異なるコンパイラを使用して RTD と C++ アプリケーションをコンパイルしてみる必要があります。この操作をサポートするための詳細情報はありません。

BR

ジョーイ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:06 AM
Updated by: